This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.402万-Q1:lmr1.402万

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095463/lmr14020-q1-lmr14020

部件号:LMR1.402万-Q1

尊敬的团队:

请提供此部件的EMI滤波器,我们计划获得E1证书,请提供布局和电路的正确指南。

降压输入电压为12至32V,输出电压为10V,输出电压为1.5A,应用用于汽车直流至直流稳压器。

请尽快提供指南,请检查以下电路是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是基于您的原理图的一些注释:

    我根据您的电阻值计算4.7V输出电压。  

    我注意到您的电感器额定电流为1.7A。 我们通常建议选择饱和电流额定值大于最大高侧电流限制的电感器,以避免在输出短路期间电感器饱和。 您的电感值对于输入和输出工作条件来说似乎相当大,我建议将电感值降低到10uH,以确保设备具有足够的电流纹波。  

    请将L6和C340 (0.22uF )移至C1左侧。  

    L5,C1,C339形成的LC滤波器的截止频率约为24kHz,应能提供开关频率(2.2MHz)的基波谐波衰减。 您能否确认L5电感器的自谐振频率?  

    请参见数据表中的图31,有关示例布局,EVM用户指南也可用作布局示例。

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有收到您的回复,因此假设此问题已解决。  

    如果不是这种情况,请发布回复。

    此致,

    Harrison Overturf