This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN7.806万W:系列开关调节器

Guru**** 2941190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094461/ptn78060w-switching-regulators-in-series

部件号:PTN7.806万W
主题中讨论的其他部件:PTN7.8万WTPS6.2182万PTN7.8万A

您好,

我有一个现有的系统,我有一个相当复杂的电源设计,我使用开关和线性稳压器来创建大约15个不同的电源轨,范围从-5.5V到+8V,来自12V交流-直流转换器(模块)。  对于切换台,我使用的是PTN7.8万W (+8V),PTN7.8万A (-3.5V和-5.5V)和TPS6.2182万 (+3.3V)。  这些开关为我的电路和/或电源线性稳压器供电。

对于我的下一个项目,我需要在现有的电源子系统上添加24V支持。  我计划使用一个+24V交流-直流转换器和PTN7.806万W来创建一个12V电源轨,为上述现有的电源子系统供电。  

问题:

1)您是否发现PTN7.806万W输出驱动4个其他切换台时出现任何问题?   

2)还是建议现有PTN7.8万W/A从+24V而不是+12V供电?  TPS6.2182万的Vinput限制为15V,因此我仍需要使用此开关的PTN7.806万W 12V输出电源。

3)您是否有任何应用手册或经验,可以将开关敲击回+12V (或+24V)交流-直流转换器输入时的噪音降至最低?  在我的现有设计中,我看到了一些我怀疑是来自我的设计和/或布局的问题。  我已按照PTN7.8万数据表中的建议添加PI过滤器。

谢谢

Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) 只要由PTN7.806万W供电的所有4个切换台的总输入电流小于设备的最大负载电流,我就不会看到此配置的问题。  您可以通过在Webench中生成设计并观察输入电流来估计切换器的输入电流,或者使用器件数据表中的效率图来估计输入电流。  

    2) 当输入和输出电压之间的差较小时,降压转换器通常以更高的效率运行,例如,对于相同的负载和切换频率,12Vin至5V输出的效率高于12Vin至3.3V输出的效率。  

    3) 本应用手册为设计输入EMI滤波器提供了一个起点: 使用直流-直流转换器的传导EMI (修订版 C)(TI.com) 布局对于生成符合EMI的设计至关重要。 如果您共享屏幕截图,我可以帮助您查看布局。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    我有一段时间没有收到您的意见,因此假设此问题已解决。  

    如果不是这种情况,请发布回复。  

    此致,

    Harrison Overturf