This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.603万:"LMR1.405万 / LMR1.603万 "输入电压额定值更高?

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093444/lmr16030-lmr14050-lmr16030-with-higher-input-voltage-ratings

部件号:LMR1.603万
主题中讨论的其他部件: LMR1.405万LM5013

你(们)好

我在项目中使用的两个降压/降压转换器IC是德州仪器(TI)的:
- LMR1.603万 [Vin =推荐的最大值60V,最大绝对值65V,3A输出容量]。
- LMR1.405万 [Vin =推荐的最大值40V,最大绝对值45V,5A输出容量]。
-均为SOIC-8 PowerPAD 3.9 mm 宽度封装。
-两者都使用内部补偿。
-电阻器设置的频率(最大2.2MHz)。
—软启动,启用/UVLO引脚。 LMR1.603万具有用于PowerGood/PG输出的PN选项,而不是软启动功能。
-设计/计算/布局非常简单。

这些集成电路的封装宽度为3.9 mm ,我想问一下,如果设计2个新的集成电路,是否可以保持相同的3A和5A容量,也许还有引脚输出, 如果SOIC-8封装不是3.9 mm 宽度,而是宽SOIC-8封装,可以增加最大输入电压,则可以使用5.3 mm 宽度,甚至更宽的SOIC-8封装,并保留以上功能。 即,使SOIC-8更宽,以便能够增加输入电压额定值。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压较高,则需要外部补偿电路,请将COMP引脚放在SS/PG引脚的位置。

    3A和5A输出能力,此类输入电压额定值可用于多种应用。
    但在这种情况下,我的主要目标是,例如,设计一种LMR1.603万类IC,额定电压为100V ABS最大输入电压(或更高),因为在48V汽车系统中,当车辆运行时,系统的电压可以达到60V左右。 然后,为保护主板的输入电源,将放置一个60V反向支架电压额定值的TVS二极管,其最大钳位电压@ IPP的额定电压通常略低于100V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议,我们刚刚发布了LM5013,这是一款100V非同步器件,可以满足您的需求。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harrison。

    真是个好消息。

    (1)例如,如果输出设置为12伏,而输入电压低于12伏,输出电压是否跟随输入电压? 或者至少非常接近?

    (2)该IC何时可在市场上大批量供应? 是否有预测?

    我现在真的很想使用它,我完成了3个使用  LMR1.603万的设计,第一个原型尚未完成,因此我可以在  生产这些原型之前切换到LM5013。 问题是,我认为我要等这段时间,因为我认为IC尚未推出,而我知道IC的制作时间是很长的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我怀疑输出将密切跟随您所描述的跌落条件下的输入,但我会向负责的工程师确认。  

    我不知道何时可以获得更高数量的产品,但我们在TI.com上确实有库存EVM,如果您想开始评估设备,可以订购这些EVM。 https://www.ti.com/tool/LM5013-Q1EVM 

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是我从工程师那里得到的反馈:

    根据数据表,它可以在接近100 % 占空比的情况下工作。  

    在断开操作期间,输出将由RDS*Iout中断。

    在无负载情况下,由于DCM振铃进入引导刷新时间并可能按启动UVLO,它可能会出现问题。

    此致,

    Harrison Overturf