This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:待机模式下的功耗

Guru**** 2770875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093192/lm5164-power-consumption-in-standby-mode

部件号:LM5164

大家好,

请帮我解决以下问题吗? 我的客户询问待机模式下的功耗。  数据表似乎不提供此值。

从描述中可以看出,睡眠和待机模式相似。 两者之间有何区别?  在待机模式下,EN/UVLO引脚的电压为1.1 -1.5V,我认为此模式的静态电流应该小于休眠模式的静态电流。  

谢谢,致以诚挚的问候!

HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将联系负责此设备的工程师,以获取有关待机模式下的电流消耗的更多信息。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    待机电流大于睡眠电流,待机时内部偏置VCC处于激活状态。  

    在睡眠模式下,VCC被禁用,这有助于实现低IQ。 只有当转换器处于调节状态时才能实现休眠模式,而待机状态发生时,转换器未调节且EN电压为1.1V<EN<1.5V。

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈 里森,您好!

    待机模式下的电流是否有典型值或其他测试值? 客户需要计算系统功耗。 谢谢。

    此致,

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    待机IQ与活动IQ类似,因此应在600uA左右。 我会在估计此模式下的功耗时使用此值。  

    我们没有此参数的典型值。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hailiang:

    我还没有收到您的回复,因此假设此问题已解决。  

    如果不是这样,请发布回复。  

    此致,

    Harrison Overturf