This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM2.3601万:LMZM2.3601万V3SIILT的替代解决方案

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092875/lmzm23601-alternative-solution-for-lmzm23601v3silt

部件号:LMZM2.3601万
在“线程:LMZM2.36万”中讨论的其他部件

尊敬的团队:

LMZM2.3601万V3SIILT有  没有P2P解决方案,Iout最小值0.5A和相同的封装?

 

谢谢!

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    LMZM2.36万与P2P兼容。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    感谢您的回答。 遗憾的是 ,LMZM2.36万 有 Iout最大值=0.5A,我需要Iout >0.5A,相同的软件包。

    您是否有任何其他解决方案?

    谢谢!

    Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    您所需的输入电压范围是多少? 我看到同一封装中有其他模块,但输入电压范围要低得多(约5.5V或17V)。

    遗憾的是,我认为我们目前没有其他任何广域VIN P2P解决方案。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    我还没有收到您的回复,因此假设此问题已解决。  

    如果不是这样,请发布回复。  

    此致,

    Harrison Overturf