This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6403万:在禁用突发模式的情况下增加软启动

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098799/ucc256403-increasing-soft-start-with-burst-mode-disabled

部件号:UCC25.6403万

我需要增加软启动时间。 根据我的理解,有3种方法可以实现此目的:

  1. 增加软启动盖
  2. 更改VCR电容
  3. 使反馈回路响应性降低

理想情况下,更换软启动盖是最简单的。 数据表建议最大软启动帽为470n。 对于我的设计,我计算的是至少10倍。 我在另一个线程中看到,2U可能是可以接受的,但任何较大的线程都会影响突发模式阈值(BMTH和BMTL)。 由于我使用选项7 (连拍模式已禁用)操作,这是否意味着可以将软启动上限提高到4.7u或更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    我们已经在LL/SS引脚上使用2.2uF进行了模拟模拟和硬件验证。 我们没有发现这种价值存在任何问题。  但是,我们尚未使用高得多的值进行任何验证。  理想情况下,使用4.7uF可以。 由于IC超出了推荐的工作范围,因此无法保证。  

    此致

    Manikanta P