请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC25.6403万 我需要增加软启动时间。 根据我的理解,有3种方法可以实现此目的:
- 增加软启动盖
- 更改VCR电容
- 使反馈回路响应性降低
理想情况下,更换软启动盖是最简单的。 数据表建议最大软启动帽为470n。 对于我的设计,我计算的是至少10倍。 我在另一个线程中看到,2U可能是可以接受的,但任何较大的线程都会影响突发模式阈值(BMTH和BMTL)。 由于我使用选项7 (连拍模式已禁用)操作,这是否意味着可以将软启动上限提高到4.7u或更高?