This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:PSpice位置/负VDC模拟

Guru**** 2514925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098242/lmg1210-pspice-pos-neg-vdc-simulation

部件号:LMG1210

e2e团队,您好!  

我正在使用LMG1210 GAN FET驱动 器进行位置/负VDC,并尝试按照此处的参考--> https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/103.3972万/lmg1210-positive-and-negative--50v-supply在1210在PSpice中模拟相同的驱动器

但不幸的是,我在驱动程序的Vout (SW节点)上没有看到任何内容。 附件是PSpice文件,供您参考。 欢迎任何潜在客户。  

谢谢!

Anubha


e2e.ti.com/.../LMG1210.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anubha,

    感谢您的提问。 我正在研究这一问题,明天将为您提供回复。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anubha,

    尽管VSS处于-45V电压下,该模型仍参考一些信号接地。 我建议模拟为VSS:0V和Vbus:90V。您发现的线程中的建议仍然很好,实际设备可以这样使用。

    谢谢!

    Daniel W