主题: LP5030中讨论的其他部件
您好,
我确实遇到了类似的LP5036/LP5030 LED5030 LED驱动程序问题,如开机自检中的问题:
在对我们的产品进行ESD触点放电(15kV)至附近金属部件的预合规性测试后,红色LED卡在打开位置。
金属部件不直接连接到印刷电路板。
仍然可以通过I2C与LED驱动器进行通信。 即使在重置或重启后,红色LED也会亮起。
对于一个被测设备来说,这种失败在大约一周后神奇地消失了。 再次对其进行ESD测试后,可能会再次出现故障。
您能否帮助我们并提供有关缺陷是什么以及如何提高抗噪性的线索?