以前曾就脱机版本提出过类似的问题,答案是脱机软件中不提供导出功能,只能在实时模式下使用。 我在实时模式下运行,但看不到导出功能。
安装了FPD版本7.7 1。 连接USB适配器或评估板。 UCD9.016万A安装在评估板的插座中。
我已在UCD9.016万A中创建了一个包含15个电源轨的系统文件。 我甚至已经证明这在实际应用中是有效的。
问题:我想使用配置文件来对许多其他UCD9.016万A设备进行编程,这些设备加载在不同的位置(不同的PMBus地址),但具有完全相同的配置。 由于FPD不允许在地址不匹配的情况下使用系统文件对板进行编程, 我已经搜索了其他方法来执行此操作,发现处理此问题的最佳方法似乎是导出XML文件并使用此文件配置具有不同地址值的设备。
文档"UCD Devices.pdf的配置编程"说明了使用Fusion GUI进行4.1 导出Fusion GUI通常用于导出设备配置数据。 首先,您可以从"文件"菜单中选择"导出":但是,我在Live应用程序中的任何位置都找不到任何"导出"子/菜单。
我尝试过Live Mode,Offline Mode,EVAL板,应用程序板,USB到评估版, USB接口适配器以及其他几种组合和选项。 我找不到任何导出XML文件的方法。
我的问题:如何导出XML文件?