This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4735万:6个BQ2.4735万连接在一起;正时问题导致通过BATFET的浪涌电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099405/bq24735-six-bq24735-connected-together-timing-issue-causing-surge-current-through-batfet

部件号:BQ2.4735万

我们使用六个BQ2.4735万芯片实例为六个锂离子电池充电(最小10V,最大16.8V)。 所有六个充电器的输入均为来自交流至直流电源的稳压24V电源。 所有六个充电器的输出都连接到一个节点(下图中的DC_SUM),该节点为负载供电。

当存在交流电(即24V通电)时,交流至直流电源的电源应流向负载,并流向所有6块电池为其充电。 当交流电源关闭(24V不存在)时,蓄电池应向负载供电。

下图(X02)显示了充电器电路的单个实例。 在我们的设计中,此原理图有六个相同的副本,所有24V实例绑定在一起,所有DC_SUM实例绑定在一起。

e2e.ti.com/.../BQ2.4735万_5F00_X02.pdf


我们的初始原型显示,当应用交流电时, 充电器芯片的每个实例在稍微不同的时间从交流电切换到电池电源。 因此,ACFET (Q2)的某些实例在BATFET (Q5)的其他实例关闭之前打开。 这会导致浪涌电流从已接通的ACFET流过尚未断开的BATFET ,并破坏这些BATFET。  


新设计(下面的X03)通过添加一个理想的二极管(MAX1.6171万或LTC4357是替代填充选项,不会同时使用)来解决此问题。

在这种新设计中,ACDRV和BATDRV现在已断开连接,以避免此定时问题。 此外,交流至直流电源的24V输出通过另一个理想的二极管(未显示)连接至DC_SUM节点。 由于此24V高于蓄电池最大电压(16.8V),负载将始终由交流至直流电源供电,只要使用交流电源即可。  

e2e.ti.com/.../BQ2.4735万_5F00_X03.pdf

我们相信这种新设计(X03)可以解决原始(X02)设计中出现的正时问题,即 ACFET的一个实例在所有其他BATFET实例关闭之前打开,从而导致BATFET的任何此类实例被浪涌电流破坏。  

这是否是解决将这六个蓄电池充电电路连接在一起所固有的定时问题的合理方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    理论上说,这应该可以起作用,但我会先尝试您当前拥有的原型,然后再进行此配置,然后再进行大量投入(更多原型构建)。

    我想说的另一个问题是关于该委员会。 从数据表中:

    ' ACFET和RBFET上的栅极驱动电压为VCMSRC + 6 V。如果ACFET/RBFET已打开20毫秒,且栅极和源的电压仍低于5.9 V,则ACFET和RBFET将关闭。 在ACFET-s延迟后,它将恢复打开1.3 和RBEFET. 如果在90秒内检测到此类故障七次,ACFET/RBFET将被锁定,需要拆除适配器并关闭系统,以强制ACDET < 0.6 V重置IC。'

    如果您没有ACFET,建议将 CMSRC连接到ACP,并保持ACDRV浮动。

    请在构建更多主板之前先尝试此配置。

    谢谢!