This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS7B63-Q1, TPS7B70-Q1, TPS7B7701-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099239/tps7b82-q1-searching-ti-solution

部件号:TPS7B82-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS7B63-Q1TPS7B70-Q1TPS7B7701-Q1

大家好,

客户正在搜索TI解决方案,这是一个很好的新功能

我们是否有一种产品可以与“bd4269efj-ce2”竞争?

TPS7B82-Q1 是一个好的解决方案?  

2.请帮助建议TI解决方案,Thx


3.please帮助提供比较表,我将向客户建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo,

    是的,TPS7B62-Q1是一个很好的解决方案。 但是,它不是P2P。

      BD4269 TPS7B82-Q1 TPS7B63-Q1 TPS7B70-Q1 TPS7B7701-Q1
    AEC Q100 是的 是的 是的 是的 是的
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出 固定输出 可调输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
    VIN (最大值)(V) 45. 40. 40. 40. 40.
    VIN (最小值)(V) 5.5 3. 4. 4. 4.
    输出电压(最大)(V) 5. 5. 5. 5. 20.
    输出电压(最小值)(V) 5. 3.3 3.3 3.3 1.5
    固定输出选项(V) 5. 3.3 ,5. 3.3 ,5. 5,3.3
    启用 是的 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷,非陶瓷 陶瓷,非陶瓷 陶瓷,非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 25. 55. 40. 60.
    噪声(uVrms) 450
    精确度(%) 3.
    VDO (典型)(mV) 250 400 300 300 350
    IQ (典型值)(mA) 0.07 0.003 0.019 0.019 0.6
    热阻 θJA (°C/W) 130 59. 40. 39.7 40.
    最小包装面积(mm2) 19.159 4. 32岁 32岁 32岁
    包装类型 SOIC,SOPowerPAD HTSSOP,HVSSOP,SO-252,WSON HTSSOP HTSSOP HTSSOP

    谢谢!

    普拉卡什