This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:在关闭状态下为调节器回送电源

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098825/tps5450-back-feeding-the-regulator-in-shutdown

部件号:TPS5450

我有一个TPS5450,可通过24V输入调节14V电压。 当输入电源发生故障时,TPS5450断路引脚被拉低。 当14V输出衰减时,电源路径FET切换至9V电池以向下游系统供电。 但是,蓄电池也会将电压施加到PH引脚上(通过电感器)。

这是否会导致任何内部问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供应用程序的示意图/方框图? 如果在输入电源关闭时输出上有电压,则可能会有一些反向电流流流流流回稳压器,并可能会使高侧FET发生偏差。 为了防止发生这种情况,您可以在VOUT到VIN之间放置一个二极管,这样当出现此反向电流时,电流将通过二极管而不是通过设备的PH。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-

    感谢您的快速响应。 我已附上输入电源schematic.e2e.ti.com/.../Input-Power.pdf的副本

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的示意图。
    我将查看一下,并提供一些反馈。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    正如前面所建议的那样,我认为拥有一个反向电流肖特基二极管将有助于从9V电池进行反馈。  这样,如果禁用TPS5450时VOUT >> VIN,电流路径将绕过TPS5450器件,不会对IC造成损坏。 使用此二极管时,存在从VOUT流向PH到VIN (通过内部高侧FET)的反向电流并损坏零件的潜在可能性。  

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-

    感谢您的参与。 也许最好在输出电压上放置FET (理想二极管)。  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    我相信这也会奏效。 您只需在想要VOUT连接下游时打开FET,如果断开下游连接,则关闭FET。

    此致,

    Jimmy