This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL831能否与65V输出和放大器,1A输出电流配合使用?

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783, TPS7A4001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099355/tl783-can-tl831-work-with-65v-vout-1a-iout

部件号:TL783
主题 :TPS7A4001中讨论的其它部件

各位专家,您好!

希望您做得好。

我的客户希望LDO能够工作@ 65V输出电压和1A输出电压。 我搜索发现TL783是最近的,但最大输出电流仅为0.7A。 我们是否有一些适当的建议?

谢谢

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marsh,

    输入电压是多少?

    TL783绝对是我们能找到的最接近的。 我们只有2个部件可以支持65V输出- TL783和TPS7A4001。

    此致,

    尼克