This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4301万:电流限制

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099293/tps74301-current-limit

部件号:TPS7.4301万

你好  

 TPS743xx (2010年8月修订)的数据表中包含以下部分:

内部电流限制

TPS743xx具有出厂预置的精确电流限制,该限制在温度和电源电压上保持平坦。 电流限制允许设备提供高达1.8A的电涌并保持调节。 在 短路故障期间,电流限制在大约10毫秒内作出响应,以降低电流。  在短路情况下的恢复受到良好控制,在 卸载负载时,输出过冲极少。

 在电气特性部分,电流限制定义如下:

ICL电流限制VOUT = 80 % ×VOUT (NOM) 最小值:1.8 A 最大值:4 A

现在我有点困惑。
是否有"出厂时微调的精确电流限值"为1.8A或介于1.8A和4A之间?  
或者在10毫秒后下降到1.8A,而在10毫秒之前可能下降到4A?
我需要如何解释这些信息?

感谢你的帮助

此致

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reto,

             解释此规范的正确方法是假设各 器件的电流限制可能在1.8A和4A之间变化。 一个微调参数  在规格上有如此大的变化有点奇怪,但这种设备相对较旧,目前我们没有太多的信息。 请假设电流限制可能在1.4A和4A之间变化。 谢谢!

    此致,

    Srikanth