This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.9209万:有关避免多次循环后出现故障模式的问题

Guru**** 2506215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099107/bq29209-question-about-avoiding-failure-mode-after-many-cycles

部件号:BQ2.9209万

我使用此部件来平衡双路蓄电池。 经过很长一段时间(电池共充电数百次)后,有2个装置出现故障。

我注意到蓄电池变得非常不平衡,当我在上面探测RCB时,我注意到VC1在一个案例中放电至地电位,而在另一个案例中,VC1在向VC1放电。

在上面的结构图中,很明显左侧的两个MOSFET是这里的罪魁祸首。 在使用了一定的时间后,他们似乎就会失败。

您是否知道避免此故障模式的任何方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,  

    您是否介意重新上传您的第二张照片? 由于某种原因它没有加载。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这很奇怪。 在这里。 这是数据表中的结构图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有您的示意图图像可与我分享?

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 电池网直接连接至电池的外置连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    VC1和VC2的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常2S蓄电池。 我想说,VC1从3.5 -4.2V变为VC2,而VC2从7.0 -8.4V变为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能看到导致此问题的唯一原因是引脚上发生过电压事件,或者平衡电流过高,导致内部FET长时间中断。 您能否尝试降低平衡电流,看看这是否有帮助?

    或者,如果您需要更大的平衡电流,您可以尝试外部单元平衡,数据表中对此进行了说明。

    谢谢!
    Caleb