This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:用于类似电压输入电平的自动输入开关。

Guru**** 2925260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2113A, TPS2115, TPS2113, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097330/tps2115a-automatic-input-switch-for-similar-voltage-input-levels

部件号:TPS2115A
线程中讨论的其他部件:LM6.61万,TPS2113ATPS2115TPS2113TPS2116

您好,  

我们当前的应用设计需要两套类似的4.2V电池作为主电源和辅助电源。
之前,我们首先考虑LM6.61万 ,但如报告所述,如果考虑无缝转换时输入电压具有相似的电平,则其性能不好:
(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/106.626万/lm66100-auto-switching-power-mux-with-similar-voltage-input-levels)6.61万)

然后,我们
 按照最初的建议尝试了TPS21xx系列的一些IC。

考虑到组件的可用性, 我们选择了TPS2115A (D0 D1和STAT引脚)进行测试,并获得了以下配置的后续结果
左侧输出电压(黄色)和STAT (蓝色)针脚。 右侧VIN1和VIN2 (初始电压为4.8V)

 Cin1 = Cin2 =   47uF +  10uF, Rload = 100Ohm Cload = 10uF。

Cin1 = Cin2 =   47uF +  10uF, Rload =  33Ohm  Cload = 10uF。


Cin1 = Cin2 =   47uF +  10uF, Rload = 
20Ohm  Cload = 10uF。




结果:当VIN1 >> VIN2或VIN2 << VIN1时,Vout遵循最高的VIN输入(仍可看到输出切换电压降)。
但是,当两个输入都配置为相似的值时,所选输入会下降,取消选择 的输入将返回其标称值(同样是最高电压)。 如图所示,这会在多次选择期间导致输入振荡(约100mV)。 它可能与所述比较器的滞后时间间隔(
30-57 (典型值)-65 mV)相匹配

-对于如何防止这种情况并创建更稳定的输出电压,有什么建议吗?
-此设备是否设计用于最大的输入差异?
-是否应该更改设计方法,并且仅在主输入达到预定义的低电压值时使用辅助电源(即在TPS2113A版本中使用带有VSN的电阻分压器)?
- TPS2115版本上的D0和D1 (TTL引脚)不能用作比较器(类似于VSN),对吗?
-如果使用预定义的电压值,在主电压源切换到辅助输入源后,当辅助电压与主电源电平相同时,设备是否会在两个输入之间振荡?  

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fabio,

    我将在当天结束前回复您。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fabio,

    TPS2115A没有可调节滞后,防止输出电压下降更多的唯一方法是增加更多的输出电容。 如果这还不足以解决问题,那么您可能需要使用TPS2113,它在自动切换方面效率更高,因为VSN引脚或TPS2116可以修改滞后,并且它具有更现代的切换方法。 由于D0和D1引脚,TPS2115A更常用于手动切换,但它肯定能够在自动切换应用中工作。 配置输入和输出电容器更像是一种平衡作用。 如果您对此或任何其他PMUX有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    感谢您的解释。

    我们将使用TPS2113执行一些测试。 不过,我想澄清以下几个问题:

    -假设定义切换电平的电阻分压器(通过VSN引脚)将连接到VIN1,   为了 具有稳定的切换点定义,最大电阻(MOhms)或流经VSN的最小电流是多少?

    - VSN比较器滞后描述为 30mV至60mV。 此外 ,数据表说明  滞后也是输入电压的3.75 到7.5 % ,以防止输入的多个转换。 我想更好地理解这种行为。 考虑 到VSN 是通过电阻分压器配置的,用于在 2.8V时在Vin1和Vin2之间转换, 如果选择了Vin1 = 5V,降至~2.8V且Vin2 = 5V,则转换的最坏情况或限制是什么?

    - 请参阅 图14。 自动选择双电源应用和以前的VSN配置, IN1将具有优先级,如果其电压大于2.8V,则再次选择IN1,正确吗?



    感谢您的关注,

    此致,
    Fabio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    感谢您的解释。

    我们将使用TPS2113执行一些测试。 不过,我想澄清以下几个问题:

    -假设定义切换电平的电阻分压器(通过VSN引脚)将连接到VIN1,   为了 具有稳定的切换点定义,最大电阻(MOhms)或流经VSN的最小电流是多少?

    - VSN比较器滞后描述为 30mV至60mV。 此外 ,数据表说明  滞后 也是 输入电压的3.75 到7.5 % ,以防止输入的多个转换。 我想更好地理解这种行为。  考虑 到VSN  是通过  电阻分压器配置的,用于在 2.8V时在Vin1和Vin2之间转换, 如果选择了Vin1 = 5V,降至~2.8V且Vin2 = 5V,则转换的最坏情况或限制是什么?

    - 请参阅 图14。 自动选择双电源应用和以前的VSN配置, IN1将具有优先级,如果其电压大于2.8V,将再次选择(在选择in2之后) IN1,正确吗?



    感谢您的关注,

    此致,
    Fabio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fabio,

    没有定义最大或最小电阻;但是,我们通常使用10k-m 100kΩ Ω。 最重要的因素是它们之间的比率以及驱动所需1uA电流的能力(很容易满足),所以使用MΩ μ A时我看不到任何问题。

    无论是0.8V电压还是输入电压,都是相同的。 您所看到的是3.01V-2.905V和2.59V-2.695V。  

    是的,您回答正确。

    如果您还有其他问题,请随时重新打开帖子!

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,
    感谢您的澄清。
    -发生切换时STAT pin状态的延迟是多少? 是在过渡时间内还是在过渡解决后发生?
    -是否可以在转换后交换连接到VIN的R1/R2电路(使用STAT针脚状态),以交换IN1和IN2之间的优先级? 这样,在第一次从IN1转换到in2并更换VIN1中使用的电源后,IC将优先考虑VIN2,直到它达到预定义的最低电压水平,然后再次切换到VIN1。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    1.当设备决定从一个信号源更改为另一个信号源时,STAT针脚将发生变化。 这方面的一个好例子是,如果设备从高电压转换为低电压, STAT针脚将反映变化,但当设备等待输出电压降至3.3V以下以避免电流回流时,两个通道都可能关闭。

    2.该设备是一个黑盒,仅根据SNS引脚上的电压和EN引脚的状态工作。 可以使用任何外部电路,但切换条件基于这些电压基准。 可以使用STAT引脚来控制改变电阻分压器网络的外部电路,但我在TPS2113A上没有看到这样做。

    谢谢!

    Shreyas