This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.0428万:TPS4.0428万 1V输出原理图检查

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098866/tps40428-tps40428-1v-output-schematic-check

部件号:TPS4.0428万
主题中讨论的其他部件:PMP9444

大家好,


我有一个驱动Xilinx UltraScale FPGA的项目,我设计了参考PMP9444的电源

但我的项目有一个目标VCCINT在1V上

因此,我在设计中根据数据表公式选择了新的res/Cap值。

我想询问是否有人可以帮助我验证原理图是否正常工作?

e2e.ti.com/.../VCCINT_5F00_1V_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    支持此设备的工程师将于周一返回办公室,并将帮助提供有关原理图的意见。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在查看原理图。 预期 的负载电流是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我查看了原理图,看起来不错。 我想您根据  输出LC滤波器和负载电流更改了PMP9444的补偿网络。 我在这里看不到问题, 您的环路测量值为50欧姆,这很好。

    此致