This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:泄漏问题紧急

Guru**** 2506865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099755/tlv743p-leakage-issue-urgent

部件号:TLV743P

大家好,

我的客户发现在"纽扣电池供电"期间,TLV7.4315万的3D3V_RTC_AUX输入电压出现大泄漏(1mA),

正如您在红色圆圈下方看到的,当它们降低电阻值时, 泄漏消失,

此外,当他们使用适配器输入(另一个二极管的输入3D3V_LPS)时, 不会出现惊人的泄漏。

此外,另一件奇怪的事情是,当他插上适配器然后插上电(只有电池)时,IC功能再次工作,没有问题。

这与接通电源时蓄电池和VIN之间的RC是否有关系?  (R=1Kohm,C=2uF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    您指的是R2524周围有一个蓝色方块吗? U2509是否也是TLV743? 设备名称已被阻止。  

    这听起来与LDO无关。 通过在LDO禁用的情况下进行测试(即针3 EN为0V)并查看是否仍然存在泄漏,他们可以轻松地验证这一点。 如果是这样,我不知道如何帮助,因为我不知道电路的其余部分的功能是什么。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    我现在看到你又发表了一篇关于同一问题的文章。 将来,请只编辑原始帖子,而不是创建新帖子。

    我将关闭此帖子并继续处理另一个帖子,因为另一个帖子在图像中已正确标记。  

    谢谢!
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    不,我指的是R2521,电阻器连接到蓄电池

    U2509是TLV743。

    他们怀疑LDO在启用期间出现意外泄漏

    由于这是两种不同的器件TLV743和TLV733,因此我最好将它们分开,以防混淆