This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:UCD3138单相PFC

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099539/ucd3138pfcevm-026-ucd3138-single-phase-pfc

部件号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他部件:UCD3138

大家好,

我正在为2kW额定功率设计UCD3138单相PFC。 完成补偿并获得稳定的系统。

我想知道使系统稳定的系统的增益裕度?? 我当前的相位余量接近60度,但增益余量是无限的。

一个稳定的系统是否可以拥有无限的GM?? 附加图像以供参考。 请告诉我我我的系统是否稳定以及我是否可以继续下一阶段(即固件)?

Current loopCurrent loop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    工具中的增益裕度是无限的,但 它不会发生在电路板上。 有几个原因。 一个是在数字控制环路上  ,由采样频率感应的双极将非常快速地降低增益。 这不包括在工具中;第二个原因是寄生帽形成高频极。 我建议改为处理阶段利润。