This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116 -查询- SOT5X3-8

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099608/tps2116-tps2116---query-regarding---sot5x3-8

部件号:TPS2116

大家好,

此部件号SOT5X3-8的包装。 此处“5x3”的含义是什么? 这是SOT封装类型中的新功能,我们不知道。 请您验证并帮助我们理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需补充以上问题:5x3是否有任何意义: 它是否与图纸中提供的组件或焊锡印迹的任何尺寸相关? 或者,在SOT中定义软件包类型是否有其他含义?

    我们有其他的软件包- SOT-9X3,所以想了解5x3和9X3的意义  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank,

    SOT5X3是赋予类似SOT封装的行业名称。 X表示引脚数,可以是不同的值。 这没有任何特殊的意义,TI参考的是具有整个行业名称的封装,因此采用了5x3。

    数据表或封装信息文档中提供了TPS2116S DRL0008A封装的所有相关封装信息。  

    谢谢!

    Shreyas