请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD9.012万 主题中讨论的其他部件:USB-TO-GPIO, UCD90SEQ64EVM-650
背景:由于供应链问题,我们只能获得UCD9.012万 (不是A)的库存,因此很遗憾我们没有最新的产品迭代。 我正在使用Fusion GUI 7.7 1使用USB到GPIO适配器配置PCB板上的序列发生器。
我有两个仅配置了GPIO启用的滑轨。 我希望导轨2的排序取决于导轨1。为了验证这一点,我使用 了UCD90SEQ64EVM-650 EVM。 令我非常惊讶的是,我只看到导轨1的LED亮起。 所以,我的问题是 ,是否完全由所述轨道的POWER_Good来确定轨道顺序依赖性? 我认为该轨2可以使用轨1的EN信号作为其依赖性,但似乎正在发生的情况是,只有在前一轨上监测电压时,此顺序才会工作。 这一假设是否正确?
谢谢!
Adrianna