This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561燃油表IC读取的电压错误范围是多少?

Guru**** 2766055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099495/bq27z561-what-is-the-error-range-of-the-voltage-read-by-the-bq27z561-fuel-gauge-ic

部件号:BQ27Z561

您好,专家

使用BQ27Z561燃油表IC,在哪里可以找到IC读数电压的错误范围(规格)?

例如:

实际电压:3600mV,

IC读取电压:3600±5mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    由于我们使用固件来帮助进行ADC校准,因此无法对错误范围给出全面的陈述,因此数据表中的许多错误都得到了减少。

    可以使用数据表中 的信息进行估算,6.11 模拟数字转换器(ADC)部分

    此致,

    Wyatt Keller