This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9401万:点校正操作

Guru**** 1833160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098111/tlc59401-dot-correction-operation

部件号:TLC5.9401万

尊敬的先生/女士:

我们仅打算在点校正模式下使用TLC5.9401万。 一旦我们通过点校正设置了每个通道的强度,我们就要打开100 % PWM处的LED并关闭PWM时钟。 然后,我们将在每次要更改LED强度时写入新的点校正值,该值的最大频率为每分钟一次(但通常每天两次)。

您能否确认我们可以打开LED并停止灰度计数器?

n´t,我们不需要使用空白行来重置灰度计数器(实际上,我们必须小心不要使用它!) LED将保持亮起(按设置),直到我们更改点校正?

这是我最后一个问题的后续问题,即每个通道上驱动器的压降,如果我们在驱动器的线性区域中工作,网点校正是基于实际最大电流还是基于电流设置的电阻器电流? 在我的情况下,它是95mA @ 0.8 V (驱动器上的压降),那么我是否会将点校正电流计算为95mA或120mA的百分比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们负责这一问题的专家目前正在庆祝中国国庆节,他们将在下周作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    老实说,我们以前没有尝试过这种用法。 但从理论上讲,它可以在不发送GSCLK的情况下工作。 下面是一些我认为需要注意的事情。 仍然需要GSCLK的上升沿来触发计数器并打开输出。 GS寄存器中没有默认值,因此您仍需要在开机时将所有GS数据写入设备。

    如果输出通道上的电压不能满足膝部电压,则电流吸入器在线性状态下工作,并且不具有全部电流能力。 假设95mA @ 0.8V电阻器设置为120mA,点校正百分比需要从120mA计算,并夹紧在95mA以下。如果您将外部电阻器设置为95mA,则点校正百分比可以从95mA计算

    我很好奇为什么您不想使用空白线和 点校正来更改 LED的强度,而不想使用PWM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy,感谢您的回答。

    为了回答您的问题,我们计划在稳定状态配置下使用此设备,在这种配置下,我们不会频繁更改LED的强度,因此我们更倾向于通过PWM或使用此设备的空白行来消除与控制强度相关的闪烁。

    调节电流以控制LED的强度非常适合我们的情况,因此我们正在研究不带PWM控制的直流操作。

    DC操作的另一个优点是,我们可以通过串行输出检查DC寄存器的值,以确保正确设置它们。 这对于我们的应用非常重要,因为我们希望设置LED,而不是长期更改LED,因此我们需要检查它们是否设置正确。