This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409规格的建议。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099242/lm3409hv-suggestion-for-specifications-of-the-lm3409

零件号:LM3409HV
在“线程:LM3409”中讨论的其它部件

(如果系统发生故障,则必须有一个指向相关问题的链接....)  

我遇到了同样的问题:当EN为低时,LM3409从IADJ引脚中吸取电流。 此电流比正常工作时从引脚获得的5 uA大得多。 在我的情况下,一个PCB上有多个LM3409芯片它们共享一个通用的可调节IADJ电压。  

参考数据表,您预计根据LM3409,驱动该电源的电压源需要吸收约5 uA。 但是,当PWM调光在一个或多个通道上达到"0"时,禁用的芯片将从电压源中消耗超过5 uA的电流。  

我认为,在数据表的"规格"部分提到:"禁用时,LM3409通常会从iadj引脚中提取xxx uA",这将有助于我和其他人避免陷入这种陷阱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roger,

    感谢您的意见。  启用时,5uA用于IC。

    谢谢Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确! 它位于数据表中。  

    对于我和至少另一个人来说,意外的是当 设备被禁用超过几毫秒时,输入不会变为高阻抗。  

    针脚被清楚地描述为可以用作输入。 (只需注意芯片将为其驱动器提供大约5uA的源电流)。  

    将多个输入连接到一个输出是有效的做法。 我有16个LM3409芯片,它们需要一个动态可配置的电流限制。 因此,“请在此节点上施加电压以设置电流限制”是在这组LM3409驱动器之间设置电流的适当方法。 我使用EN引脚上的PWM设置各个LED灯的强度。

    但是当16个驱动器中的一个的强度达到“0”时,被禁用的芯片突然不再向iadj引脚提供5uA (我对此没有问题),而是从该引脚中切换到大约100uA! 这对许多工程师来说是完全出乎意料的:这是一种输入。 禁用芯片时,您不会期望输入停止高阻抗。  


    我并不是说:"请修复这种有缺陷的芯片! "。 我建议,如果您将其放在数据表中的突出位置,您可以指向数据表并说:"啊,但是您忘记阅读数据表",因为将来有人再次陷入此陷阱。 现在人们对TI很生气,因为数据表根本没有提到它。  

    只是为了仔细检查我的断言,我仔细检查了数据表。 我现在必须重申我的断言:芯片的行为"在数据表规范内,但只是意外",  

    数据表显示:  

    IADJ,COFF,CSN和CSP引脚都是高阻抗控制输入,

    当EN用于PWMing且恰好为“0”时,情况并非如此。  

    此外,数据表还显示:  

    IADJ IDJ引脚电流最小3.8 ,类型5,最大6.4 µA Ω

    只要"en"为高(至少在一定百分比的时间内),就会出现这种情况。 我目前使用的是1/4096),但如果EN过低时间过长,则不正确。 (我测量到-100uA wihch超出给定的3.8 至6.4 uA范围。 我没有进行准确的远程测量。 这对我来说是没有必要的。)  

    因此,芯片有缺陷,不符合数据表规范。 您是在我死前更换我的芯片还是退还我额外的原型周转时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roger,

    在7.1 部分中,我们指定的绝对最大额定值是在+/-5mA下列出的IADJ。  除非另有指定,否则"电气"特性在启用和工序时适用于零件。  谢谢Tuan