This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.12万:提供VIN之前的PGOOG上拉电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099622/tps51200-pgoog-pull-up-voltage-before-vin-is-provided

部件号:TPS5.12万

您好,

在我的客户设计中,在提供之前,已提供连接到PGOOD引脚的上拉电阻的上拉电压。
只要上拉电压低于数据表中指定的PGOOD绝对最大输出电压额定值6.5V,这是否正常?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    是的,只要PGOOD电压在数据表中规定的范围内,就不会出现这种问题。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    感谢您的确认!

    此致,

    K.Hirano