This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B27:稳压器部件建议

Guru**** 2508425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27, TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097266/tps548b27-regulator-part-suggestion

部件号:TPS548B27
主题中讨论的其他部件: TPS5.3355万TPS548B28LM2.7402万

您好,

我正在寻找同样具有以下要求的降压稳压器,它可以支持25A至30A的瞬态电流

VIN=3.3V,Vout = 0.8V,Iout = 20A至25A

请推荐一款能够处理较高瞬变的调节器。

最小输入电压要求为3V。  TPS548B27可以处理的最大瞬态值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548B27电流限制将输出电流限制为~25A或更低,因此我认为它不适合。     

    TPS5.3355万支持30A并具有分路输入(功率级输入和器件偏置)  

    3.3V输入 可以连接到功率级输入(VIN针脚),并使用小型充电泵或升压转换器为VDD针脚供电。

    充油泵/增压器应将VDD上3.3V的输入转换为5V或更高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我的SoC总功耗约为13A。 因此,我计划使用 具有20A支持能力的TPS548B28。

    1.  TPS548B28可以 支持的最大瞬态电流是多少?

    2.我不打算使用 TPS5.3355万,因为它将远远超出我当前的要求。  TPS548B28是否 是正确的选择?

    3. TPS548B28的VCC和VIN是否可以连接到相同的3.3V电源电压?

    4.是否有其他更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是瞬态规范?  

    TPS548B28使用DCAP3控件,具有快速瞬态响应。  

    我不知道您的大小和成本限制,因此说最大瞬态可能会产生误导。   

    我见过负载步进速率高达15A至20A/us的应用,但电压电平为1.0V

    产品文件夹中有pspice和simplis模型,可用于评估瞬态响应。

    此外,产品文件夹中还提供了网络工作台工具。   Webench可用于计算设计和模拟瞬态。  

    如果峰值电流为25A,则可能不适合TPS548B28

    3. TPS548B28的VCC和VIN是否可以连接到相同的3.3V电源电压?  是的

    我看到LM2.7402万用于3.3V输入应用,它使用电压模式控制,但我相信TPS548B28具有更好的瞬态响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    如果我的瞬态响应约为16A至17A,电脑控制器是否能够支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,使用设计确定要验证的零部件和仿真工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    请问 TPS548B28和 TPS548B27有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548B27是不同的封装。   'B27具有0.5 mm 引脚节距。   'B28具有0.4 mm 引脚节距