This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3915万:TPS5.3915万VER

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099759/tps53915-tps53915rver

部件号:TPS5.3915万
主题中讨论的其他部件:TPS549A20

我还在寻找TI TPS5.3915万RVER的另一个器件作为TPS549A20RVER的备用部件。

正如我所知 ,TPS5.3915万RVER是一款12A器件,对于设计负载来说已经足够了。

我在数据表中注意到,与 现有部件 “TPS549A20RVER”(最大+125DegC)相比,“TPS5.3915万RVER”的工作温度更低(最大值为+85DegC)。

请对此作出评论。

两个设备之间是否有任何其他区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS5.3915万EVER和TPS549A20是引脚对引脚兼容的功能等效器件,但存在一些小的部分与部分差异,可能会导致一些额外的外部组件变化。

    1)与您不一样,TPS549A20的工作温度范围也是在更宽的温度范围内指定的。

    2)较高的额定电流

    3)降低功率FET的RDSon,可驱动ITRIP电阻器的变化,以保持相同的过电流保护限值。

    它们通过PMBus的默认配置相同,并且它们将在ADDR上选择相同的选择电阻器来选择相同的PMBus地址