This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万A:我们是否可以仅使用其中一个PFC级进行初始测试原型?

Guru**** 2517600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099128/ucc28070a-can-we-use-just-one-of-the-pfc-stages-for-an-initial-test-prototype

部件号:UCC2.807万A
主题中讨论的其他部件: UCC2.807万

您好,

我们已经使用2个UCC280A的PFC设计了PFC ...但我们只想填充一个PFC级进行初始测试...那么我们是否可以从UCC2.807万A驱动一个PFC级开始?

...还是因为没有从第二个PFC级获得任何电流反馈而导致故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    感谢您对UCC2.807万控制器的关注。

    是的,您只需一个控制器即可运行。 您应该卸除控制器和电源组件。 当然,您只想将单级加载到总目标功率的一半。 您还需要将VAO阻抗增加一倍(R值更高,C值更低),因为其中一个GM-Amps已被移除。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,抱歉,我重新阅读了我的QU,并意识到它的模糊性.....我的意思是我只想使用UCC2.807万A芯片中的一个PFC级。

    所以我应该让不使用的“半”轨的电流误差放大器变高...这样它就会自动关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    以下是E2E的链接,它提供了有关禁用单相的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/106.9262万/ucc28070-single-phase-operation</s>2.807万

    需要修改设计方程式以进行单相操作。  除了上面 提到的数据表方程41,43,44,45和47之外, 方程(18)中的RIMO对于单相操作需要加倍(1/2因子被删除)。

    此致,

    射线