This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40 IC是否与设计用于115 kHz的定制反向变压器配合使用?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099733/ucc28c40-does-ucc28c40-ic-work-with-custom-made-flyback-transformer-designed-for-115-khz

部件号:UCC28C40

您好,E2E,

 

UCC28C40 IC是否与设计为115 kHz的定制反向变压器配合使用?

如果是,我是否需要为电路添加额外的组件才能使用115kHz反向变压器?

此致,

扎伊姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC28C40的频率由RRT,CCT设置,如下图所示。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您的回答帮助了我。