This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:可调节输出电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099547/lm5158-adjusable-vout

部件号:LM5158

大家好,

我的客户希望使用MOS主动更换反馈电阻器,以便更改其输出电压一段时间(14至24)

这意味着它有两个输出电压值(14和24V)

是否可访问?

任何风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 是的,通常可以控制输出电压,补偿需要适用于所有 工作条件。 如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致,
    EM