This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62.8503万-Q1:示意图查看

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096024/tps628503-q1-schematic-review

部件号:TPS62.8503万-Q1

团队成员:

 我的客户将TPS62.8503万-Q1 器件用于汽车系统,需要测试环路补偿测试。您是否愿意支持 此SCH审查案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen。

    感谢您的提问。

    原理图看起来正常。

    客户最终可以在实验室中对其进行优化,以满足其稳定性要求。

    我建议在FB回路中插入额外的50欧姆电阻,如果需要进行波德图测量。  

    谢谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    您还有其他问题吗?

    否则 我们 可以关闭此线程。

    谢谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano您好:

     请 50Ω 您的说明。对于回路补偿测试,是否推荐使用n ü r?

      我们应该将50Ω I ² C与R715串联,然后与C713并联,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    50欧姆应该正常。

    您应该将此电阻器连接在C713的R715的输出和并联连接之间。

    按顺序:

    输出电压

    50欧姆

    R715 // C713

    716兰特

    R717

    接地

    谢谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano您好:

     我画了一张图,正如你所说的,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    是的,看起来不错。

    谢谢!

    Stefano