This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1175万-Q1:原理图复习

Guru**** 2531450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099497/tps61175-q1-schematic-review

部件号:TPS6.1175万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS6.1175万

尊敬的团队:

请您帮助查看原理图吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS6.1175万.pdf

此外,他们还在工作台上进行了以下模拟,0.5A为典型连续电流,最大电流为800mA。 对于Rt和FB电阻器,它们没有相同的电阻器库存,因此在原理图中选择不同的值。

谢谢,祝好!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    请看下面我的评论。

    1.最小输入电压是多少,8伏?

    2.请提供电感器的PN或数据表。

    其它参数看起来正常。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,

    1.是,典型值为8.5V。 此电压是一级降压-升压的输出。

    2.数据表如附件所载。

    e2e.ti.com/.../18uH.pdf

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    最大平均电感器电流可达12.5V*0.8A/(0.9 *8.5V)=1.3A,超过电感器的饱和电流。 请在原理图中选择一个更高的Isat电感器。

    此致,

    布莱斯