This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:在仅升压拓扑中使用LM5118

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099109/lm5118-using-lm5118-in-boost-only-topology

部件号:LM5118

我有一个基于LM5118的降压-升压拓扑的工作设计。  我正在考虑将其更改为仅升压,我想知道如果我消除了高端MOSFET和相关二极管,LM5118是否可以在仅升压模式下工作。

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    感谢您使用E2E论坛。

    基本上,如果 您确保不进入降压-升压区域(D < 69 %),则此功能应该有效

    您是否已经在其中一个主板上尝试过此操作?

    我将进一步调查是否存在限制,并在2-3天内回复您。

    此致,  

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在尝试之前先了解TI的意见,因为我现在只有几篇首篇文章,所以我不想炸LM5118。

    电路正在将24V输入提升至DAC可变26至32V输出。

    谢谢

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    我再次检查- 很遗憾,这不起作用:

    LM5118使用模拟电流模式,通过与再循环二极管串联的电流感应电阻器检测电感器电流。  如果"拆下高侧MOSFET和相关二极管"且电感器连接到VIN,则电路将无法正常工作:没有电流感应电阻器,电感器电流的直流或偏移组件将无法捕获,并且操作最多为不稳定且没有电流限制。

    此致,

     Stefan