This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3219万A:提供VIN之前的PG上拉电压

Guru**** 2517390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099624/tps563219a-pg-pull-up-voltage-before-vin-is-provided

部件号:TPS56.3219万A

您好,

在我的客户设计中,在提供VIN之前,将提供连接到PG引脚的上拉电阻的上拉电压。
只要上拉电压低于数据表中指定的PG绝对最大输入电压额定值6.5V,这是否正常?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hirano:

    PG引脚上的最大推荐电压为5.5V。  

    请注意,PG功能将在SS时间后激活。

    BRS,

    年轻

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻,

    感谢您的回复。
    那么,只要  上拉电压低 于数据表中规定的PG建议的最大输入电压5.5V,是否可以?

    此致,

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hirano:

    是的,可以将PG拉至5.5V。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻,

    感谢您的确认!

    此致,

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hirano:

    不用客气。 我将首先关闭此案例,如果您 有任何其他问题,请随时重新打开。

    BRS,

    年轻