This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4051-N:LM4051-N

Guru**** 2380900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4051-N, TLV431, TLVH431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099549/lm4051-n-lm4051-n

部件号:LM4051-N
主题中讨论的其他部件: TLV431,TLVH431

您好,

2018年最新版本的LM4051-N数据表引起了很多混淆。 根据 图20和 随附的公式7,我已使用可调整版本替代暂时不可用的TLV431。 但是,方程式7应该被写入:V0 =(1+(R2/R1)*Vref,而不是V0=(1+(R1/R2))*Vref。 这是因为器件的参考电压是在阴极(正极)和反馈端子之间而不是在反馈端子和阳极之间(如TLV431)产生的。

通过参考第8.2 段中提供的功能方框图,方程式7的不正确性质得到了确认,该方程式图指示了正极端子(阴极)和反馈端子之间形成的参考电压。

 LM4051-N可调型的实际观察到的电路行为 确认 了上述索赔, 和表示在图20的简单配置中选择LM4051-N可调节版本作为TLV431的替代,将需要根据TLV431将电阻值转换为与相同电路相关的值。

由于我们的OEM客户不想在使用LM4051-N可调版本作为第二个源时将电阻值切换为圆形, 我们不能认为它是TLV431的合适替代品,因此需要找到不同的源,直到TLV431最终重新出现在市场上。

无论如何,请确认我的上述索赔,并确保如果您同意, 则LM4051-N数据表的方程式7应按照我的建议进行更正。 在这种情况下,方程式8 (即方程式7的更精确渲染)也会进行类似的更正。

此致,

David Drori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    您的建议是正确的。 感谢您的指出。 我们将在下一次数据表修订中对其进行修订。  

    您可以查看 您的应用程序的TLVH431。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trailokya,

    感谢您的迅速而有用的回复。

    如今,我们都在寻找无法使用的设备的第二来源,这种性质的数据表错误可能会造成财务损失和不便,这种情况在本例中也是如此。 我强烈建议 TI在不久的将来发布数据表更新, 以避免 对寻求 替代器件以替换 TLV431的其他客户造成损害。

    感谢您使用TLVH431的建议。 这似乎是TLV431的一个很好的替代品。

    此致,

    David Drori