This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.3615万-Q1:400kHz时的EMI测试结果

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099579/lm63615-q1-emi-test-result-at-400khz

部件号:LM6.3615万-Q1

大家好,

我计划使用频率为400kHz的LM6.3615万-Q1。  

我在数据表中看到EMI CISPR25结果(图9-45和9-46,运行频率为2.1MHz)。  

你能给我400kHz的操作结果吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji-san,

    我会要求我的团队检查我们是否有数据, 稍后会向您提供反馈。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。