This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.9002万:负载共享和放大器;两个12V电源轨的反向电流阻断

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099341/ucc29002-load-share-reverse-current-blocking-for-two-12v-supply-rails

部件号:UCC2.9002万

你好,团队成员

我的客户提出了一个新要求,我想知道您能否给出正确的解决方案?

1号电源:12V,1.25A最大输出电流

2号电源: 12V,1.25A最大输出电流

客户想要将这两个电源连接到一个负载,因此需要电流平衡和反向电流阻断功能。

 LTC4370似乎是一个很好的选择。 对于TI解决方案,UCC2.9002万+LM73100可能7.31万可能是此应用的一个选项。 请问你 对这种做法的建议是什么?  

如果您有任何疑问,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    对于电流负载共享控制器,建议使用UCC2.9002万控制器。  

    很抱歉,我不熟悉LTC4370或LM7.31万,您可以为这两个部分创建新的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    两个12V导轨都是外部电源,我的客户反馈,他们只能看到 每个导轨的V+和GND,没有检测+/-。  

    您能否帮助检查 UCC2.9002万是否 仍是此应用程序的推荐选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    SENSE +/-应连接到电流感应电阻器。

    如果没有电流感应电阻器,UCC2.9002万将无法实现负载共享功能。

    如果系统中只能看到V+和接地,则不能使用UCC2.9002万。

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    了解并感谢您提供信息。

    您是否对此应用有其他建议,仅使用 V+和接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    据我所知,我们没有任何负载共享控制器满足您在HVC产品线中的要求。