This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9283万:齐纳评级

Guru**** 2390765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099022/tlc59283-zener-rating

部件号:TLC5.9283万

您好,

您能否建议 如何在 电阻器齐纳电路中选择齐纳以消除重影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

     当幻影电路工作时,齐纳可以降低LED上的反向电压。  齐纳电压不能高于VCC,通常推荐2~3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    是否存在任何限制,即齐纳电压应小于LED正向电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    是的,你是对的。 在解除重影状态以释放 扫描线路上的寄生电容器时,较低的齐纳 电压可以获得更好的效果。 如果 齐纳 电压 高于正向电压, 仍会有一些电荷泄漏通过LED,并可能导致重影问题。