This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:短路和过流保护的响应时间

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099810/tps7b7701-q1-response-time-for-short-circuit-and-overcurrent-protection

部件号:TPS7B7701-Q1

大家好,

  短路和过流保护的响应时间是多少? 是否在我们的范围内?

巴西,

唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    故障检测表显示了反向电流关闭无故障时间和消隐时间。

    以下是在以下条件下进行短路测试的示波器:  

    VIN=18V

    输出电压=5.1V

    输出限制=50mA

    这是否与您所需的响应时间相关?  

    最佳,  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    感谢您的反馈。

    1)我的客户正在使用TPS7B7701-Q1为镍氢电池充电,这需要在开始时持续充电。 我认为他们利用了目前的极限能力来实现这一目标。 我有一个测试问题,就是既然输出是短路的,那么最大电流刚刚达到350mA,正好是IC所能提供的最高电流,这是否意外呢? 这有点高,因为电流限制设置为50mA。 对于某些设备,它们不允许承受如此短的高电流间隔。

    2)此外,过流能力的性能如何? 假设输出电流可以从80mA切换到150mA,而电流限制设置为100mA? 衰变还需要大约60美元吗?

    巴西,

    唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

    它看起来像是短路情况也伴随着热关闭。 这就是为什么最大电流被接通,IC自动关闭的原因。

    巴西,

    唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Edgar:

      目前,此插座用于为客户侧的活动天线供电。 您认为 天线是否会出现短路情况? 如果是这样,天线模块必须能够释放LDO中可以消耗的最大电流,即300mA,对吗? 更重要的是,如果达到电流限值(如 数据表中所述),输出将保持电流,直至为IC重新供电,这是否正确?

    巴西,

    唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!  

    所提供的范围是在设备通电后以受控方式切换为短路时的短路范围。 因此,LDO输出在GND处保持低电平,并且不处于热关断状态。  

    如果负载瞬变,每种负载从80mA到150mA,则可将设备设置为150mA,而不是100mA。  

    对于过电流,响应时间与短路定时非常相似。  

    所经历的峰值电流可能会有所不同,它不会始终为~300mA。 这与传球滤芯更相关。 根据应用和负载条件,它可能更少,甚至更多。  

     如果天线会发生短路,真正可能发生的是导致短路的电缆,而不是天线本身。  

    如数据表中所述,如果达到电流限制而未进行评估,则电流将保持在该位置,并且可能会触发热关闭。 如您所述,一种方法是关闭电源再打开,或将ENx引脚拉低。  

    最佳,  

    Edgar Acosta