你好,
我正在使用LM2.7222万作为全桥放大器方案中的两个半桥。
目前我正在尝试诊断一个半桥。 我正在使用数据表中的示例电路:
其中R1为1.5 欧姆,C1为3.3uF。 Q1和Q1的栅电容为10nF,引导为0.33uF。 根据惯例,选择大于 FET栅极电容10倍的自举电容器似乎是可以接受的,输入电容应大于自举电容器10倍。 电路符合的要求。
我有一个单独的数字电路,它是"控制器",在50 % 的占空比下开关频率为20kHz。 但是,此脉冲脉冲脉冲在10%的占空比下发生(发生此情况时,放大器的输入信号为低)。 我还尝试了相同频率的标准50 % 占空比,LM2.7222万仍无法按预期切换。
其他哪些问题会导致IC无法在高侧和低侧开关处切换? CB (引脚3)处的自举电容器电压参考接地,似乎仍然过低(< 3V),我不确定为什么会出现这种情况,因为似乎有大量电容。
非常感谢,
Tyler