This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7222万:设备未切换。

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099927/lm27222-device-not-switching

部件号:LM2.7222万

你好,

我正在使用LM2.7222万作为全桥放大器方案中的两个半桥。

目前我正在尝试诊断一个半桥。  我正在使用数据表中的示例电路:

其中R1为1.5 欧姆,C1为3.3uF。  Q1和Q1的栅电容为10nF,引导为0.33uF。  根据惯例,选择大于 FET栅极电容10倍的自举电容器似乎是可以接受的,输入电容应大于自举电容器10倍。  电路符合的要求。

我有一个单独的数字电路,它是"控制器",在50 % 的占空比下开关频率为20kHz。  但是,此脉冲脉冲脉冲在10%的占空比下发生(发生此情况时,放大器的输入信号为低)。  我还尝试了相同频率的标准50 % 占空比,LM2.7222万仍无法按预期切换。

其他哪些问题会导致IC无法在高侧和低侧开关处切换?  CB (引脚3)处的自举电容器电压参考接地,似乎仍然过低(< 3V),我不确定为什么会出现这种情况,因为似乎有大量电容。

非常感谢,

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    感谢您在E2E上发布。 我将在明天进一步探讨此事并提供最新情况。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,  

    感谢您的提问。 您能否说明您正在使用的VCC电压和引导二极管PN来计算正向电压降?

    切换时,CB和SW针脚之间测得的电压是多少? 为了简化 调试过程,您可以断开输出负载,并在测量此值时关闭Vin电源。  

    此致,

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:

    我正在使用5V电压,引导二极管PN为SS14FL-TP。

    我看不到MOSFET栅极处有任何开关,CB-SW处的电压基本上是恒定的(假设它正在尝试切换FET,因此振荡了几百毫伏),我目前没有负载。  我今天将通过范围测量确认此测量,稍后再报告。

    当您说要移除VIN电源时,您是否意味着只移除6号针脚VIN的电源,并在LEN和自举二极管处保留5伏电压?

    今天我还要深入了解布局,验证主板制造没有问题。

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,  

    昨天我忘记问的一个问题:LEN销是否一直被拉高? 锁销启用低侧驱动器,因此必须将其拉高。

    当我提到不为VIN供电时,我指的是总线电压(在高端MOSFET的排卸处连接的电压)。 基本上,只有栅极驱动器通过为VCC引脚提供 5V电源,在LEN引脚上提供5V电源,然后在in引脚上提供PWM信号来自行运行。 然后,您可以测量输出端的CB-SW信号,它应该在4.5V (VCC减去二极管压降)左右,HG和LG应该切换。  

    如果仍有问题 ,如果您可以捕获以下2个图解(最好是同一范围图解中的所有4个信号)以帮助您进一步调试,这将非常有帮助。 对于这些测量,请对参考GND的信号使用尖端和套管方法,对参考HS的信号使用差分探针:

    • LEN-GND,IN-GND,HG-SW,LG-GND
    • VDD-GND,CB-SW,HG-SW,SW-GND

    此致,

    Leslie