This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.57万A:BQ2.57万A

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100157/bq25700a-bq25700a

部件号:BQ2.57万A

我当前正在尝试将bq2.57万a配置为对电池充电。 我已成功设置ChargeOption0以启用充电,设置MaxChargeVoltage和MaxChargec当前,但我无法获得IC为我的电池充电。 如何验证这是使用万用表设置和测量PMIC上IDCHG的ADC。 我的设置是通过i2c引脚并使用直接I2CSET和I2CGET命令连接到PMIC的Raspberry PI。 有人能建议我应该做的其他事情或我可能做的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于初次使用的用户,TI建议遵循BQ2.57万AEVM用户指南。 要使用ADC寄存器,充电器需要通过设置REG0X35位14=1的命令ADC_START。  

    www.ti.com/.../sluubg6