This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:使用BATGSPUEN时未拉起BAT_GD

Guru**** 1123280 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100173/bq27520-g4-bat_gd-not-pulled-up-using-batgspuen

部件号:BQ2.752万-G4
主题中讨论的其他部件:EV2400

我想使用通过 BATGSPUEN位启用的BAT_GD上的内部上拉。  设置此位时,我的理解是BAT_GD引脚将被拉至2.5V。  但是,在设置此位后,该引脚似乎是开路漏极,然后是复位命令。  是否还需要在执行重置后密封设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    如果之前密封过,重置命令将导致仪表密封。 您是否使用EV2400来设置寄存器? 在您发送重置命令之前,上拉功能工作正常,那么在重置后,针脚不再拉高? 复位前后的工序配置寄存器的状态是什么?

    此致,

    Wyatt Keller