This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1013万B-Q1:BQ5.1013万B-Q1 FOD校准问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098351/bq51013b-q1-bq51013b-q1-fod-calibration-issue

部件号:BQ5.1013万B-Q1

我们已将 BQ5.1013万B-Q1无线接收器集成到自定义硬件设计中,但在尝试使用现成的充电垫时,我们的设计具有可变性能。 在某些情况下,设备根本无法充电。

我们认为,这一问题可能是由于外物探测功能造成的。  我们希望执行FOD校准,但建议的校准发射器似乎不再可用。

是否有更新的指南,FOD校准应用程序和备用发射器套件可用于完成此工作?

该设计使用Wurth双WPT/NFC线圈(部件号76.0308万103307)10.3307万)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对FOD电路进行几处更改可能会有所帮助,但需要有关您系统的更多信息:

    1)  您能否发送示意图以供查看?

    2)  最大输出电流是多少?

    3) 物理设计的线圈周围或TX的交流电场中是否有任何金属?  PCB和电池是否被线圈屏蔽?

    4) 此设备是否通过Qi认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)示意图

    2)蓄电池充电电流 要求为 200 - 300mA。

    3)线圈平放在塑料外壳的内表面上。  这会将线圈2 - 3 mm 从充电垫表面分隔。  有两种物理产品变体-一种是PCB 与线圈相邻,另一种是电池 与线圈相邻。  除了线圈组件中的铁氧体外,没有其他屏蔽。

    4)此装置不需要Qi认证。  我们测试的充电器垫经过认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian

    感谢您提供更多信息。

    可以考虑的事情:

    1) 如果PCB位于线圈附近,它可能会在发射器AC磁场中显示为异物。  磁屏蔽材料有助于控制交流电场,我们使用了Wurth Electronics 35.4002万。  这可以放在线圈和PCB之间。

    2) 印刷电路板控制电源上的两个电阻器向发射器报告FOD,R21 (R-fod)= 220,R30 (Ros)= 20k。  可以尝试将R21增加到240到250。   

    3) 线圈L值7.8uH位于低侧,这将导致发射器产生更大的交流磁场,从而加剧任何FOD问题。  如果可能,增加线圈L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    感谢您的反馈。

    我们对 R-fod进行了一些更改实验,但我们没有看到多少改进。   

    对于 此应用的线圈电感目标,您有什么建议?

    您是否建议使用校准后的发射器,以便我们执行FOD校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    作为测试,尝试延长导联上的线圈,仅将线圈放在发射器上。  这表示线圈周围的金属在多大程度上导致FOD故障。

    对于5.1013万对于 此407.3672万此应用407.3672万应用的线圈电感目标,您的建议是什么[/报价]

    我会推荐大约12uH到15uH,但可以更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    我用线圈远离PCB和电池测试了该装置,其行为类似。   影响性能的主要参数是线圈和发射器表面之间的距离。

    以下是示波器轨迹,显示了Vrect (黄色)和Vout (绿色)信号的捕获。

    1. Rx线圈直接放置在发射器表面。  系统 工作正常并为蓄电池充电

    2. Rx线圈在发射器表面上方约有2 mm。  无线电源传输系统 似乎尝试重新尝试握手过程。  输出电压从不激活。

    • 这些波形对您来说是否正常?
    • 在启动阶段之前,下降边缘的衰减曲线会导致周期性(200msec)事件,这是什么原因?
    •  启动阶段后,Vrect和Vout信号上的活动是否只是持续通信?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    直流电压需要达到7V,输出才能启用,良好电压为,坏电压为。

    这可能是由于通信或TX达到最大功率。

    通信--尝试将Comm1/Comm 2的上限提高到44nf

    TX达到最大功率--这很困难,但要检查运行频率,许多TX将 更改频率以控制输出功率。