我们已将 BQ5.1013万B-Q1无线接收器集成到自定义硬件设计中,但在尝试使用现成的充电垫时,我们的设计具有可变性能。 在某些情况下,设备根本无法充电。
我们认为,这一问题可能是由于外物探测功能造成的。 我们希望执行FOD校准,但建议的校准发射器似乎不再可用。
是否有更新的指南,FOD校准应用程序和备用发射器套件可用于完成此工作?
该设计使用Wurth双WPT/NFC线圈(部件号76.0308万103307)10.3307万)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们已将 BQ5.1013万B-Q1无线接收器集成到自定义硬件设计中,但在尝试使用现成的充电垫时,我们的设计具有可变性能。 在某些情况下,设备根本无法充电。
我们认为,这一问题可能是由于外物探测功能造成的。 我们希望执行FOD校准,但建议的校准发射器似乎不再可用。
是否有更新的指南,FOD校准应用程序和备用发射器套件可用于完成此工作?
该设计使用Wurth双WPT/NFC线圈(部件号76.0308万103307)10.3307万)。
谢谢。
您好Brian
感谢您提供更多信息。
可以考虑的事情:
1) 如果PCB位于线圈附近,它可能会在发射器AC磁场中显示为异物。 磁屏蔽材料有助于控制交流电场,我们使用了Wurth Electronics 35.4002万。 这可以放在线圈和PCB之间。
2) 印刷电路板控制电源上的两个电阻器向发射器报告FOD,R21 (R-fod)= 220,R30 (Ros)= 20k。 可以尝试将R21增加到240到250。
3) 线圈L值7.8uH位于低侧,这将导致发射器产生更大的交流磁场,从而加剧任何FOD问题。 如果可能,增加线圈L
您好,Bill,
我用线圈远离PCB和电池测试了该装置,其行为类似。 影响性能的主要参数是线圈和发射器表面之间的距离。
以下是示波器轨迹,显示了Vrect (黄色)和Vout (绿色)信号的捕获。
1. Rx线圈直接放置在发射器表面。 系统 工作正常并为蓄电池充电

2. Rx线圈在发射器表面上方约有2 mm。 无线电源传输系统 似乎尝试重新尝试握手过程。 输出电压从不激活。