This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7426万:何时以及哪些应用需要使用量规?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100152/bq27426-when-and-what-application-does-need-the-gauge

部件号:BQ2.7426万
主题中讨论的其他部件:BQ27Z746

大家好,

我想知道通常何时以及哪些应用需要使用量表?

如果客户的应用从单个电池中获得最大500mA的电流,并且电池电量指示器可能不稳,客户是否需要仪表?

我知道电量表可以延长电池使用时间和电池使用寿命。 其他福利如何?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hayashi:

    使用量表的主要优点是增加电池的可用范围。 我们的一些仪表还具有保护功能,可根据蓄电池的多种状况进行设置(BQ27Z746具有保护功能,单节电池)

    如果它们在恒定温度条件下具有恒定负载,则通常使用其他测量方法。 但是,如果条件是可变的,并且负载是可变的,则仪表可以显著帮助电池运行时间。  

    此致,

    Wyatt Keller