This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20RVFR VS TPS543C20ARVFR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099533/tps543c20a-tps543c20rvfr-vs-tps543c20arvfr

部件号:TPS543C20A
主题中讨论的其他部件:TPS543C20TPS543B20

您好,

在我的主板中,我有2x同步器TPS543C20RVFR,我是否可以用 TPS543C20ARVFR替换它而不会出现问题?

或者 我 需要先做几次测试?

从数据表中,我看到唯一的变化 是输入电压(4V-14V至4V-16V)和(集成3/NexFET- mΩ 堆叠式0.9 电源)至(集成NexFET/NexFET- 3.4 mΩ 堆叠式0.9 电源)

我正在使用12伏输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shay,

    我们的美国团队将在下星期一审核并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shay,

    对于在12V输入下工作,TPS543C20A和TPS543C20可以正常互换。  

    此致,

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,您是否可以建议我们提供更多零部件号和可用库存,以进行此部件更换? (占用空间相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shay,TPS543C20/A唯一具有相同封装尺寸的其它部件是TPS543B20。 请尽快向您的授权分销商下订单,如果您愿意,您可以选择获取特定部件号的补货提醒,以便在TI商店获得更多库存时收到电子邮件。

    此致,

    Britton