This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:BQ2.7742万-G1

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100115/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMEV2400

您好,

我目前正在使用bq2.7742万燃油表。 它具有默认设计容量-1000mAh,设计电压-3.8v存储在闪存中。 我的电池规格为4.2V,2150mAh。

1.你能告诉我,如果我更改这两个参数,我需要更改的所有参数是什么。

2.如果我在寄存器中将睡眠位设为0,并且未使用关机命令,是否有办法使PMIC进入低电流状态。

提前感谢,

Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    此量表具有许多设置,具体取决于您的应用需要更改的内容。

    最常见的是:

    • 充电锥度范围,以便电量计知道电池何时充满电。
    • CHG/DSG电流阈值,以便仪表知道您何时离开了应用的驰豫状态或低功耗状态
    • 校准电压,电流和温度。
    • 可使用GPCCHEM工具找到化学ID (测量精度要求),必须具有EV2400才能上传

    如果禁用睡眠,仪表无法进入较低的功率状态。 您可以在 流程图中TRM的2.7 电源模式部分中看到此信息。

    此致,

    Wyatt Keller