This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.7309万Q3:镀银或镀银

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC082S021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097371/csd17309q3-exposure-of-silver-or-silver-plating

部件号:CSD1.7309万Q3
主题中讨论的其他部件: ADC082S021

目标产品的导联框架中有银(Ag)。
银(镀银)是否暴露在外?

目标产品
ADC082S021CIMM/NOPB
CSD1.7309万Q3
CSD1.7581万Q5AT
SN74LVC2G06DCKR
TPD1E1B04DPYR
TXS0102DCUT

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木三您好!

    感谢您的咨询。 我是TI FET产品系列(包括CSD1.7309万Q3和CSD1.7581万Q5AT)的应用工程师。 您认为导联架中有银色(3.25 %)是正确的。 导线上的镀层为锡(Sn),无外露银(Ag)。 您可以在"订购和质量"选项卡下的产品文件夹中看到此信息。 您可以单击"质量,可靠性和包装信息"下的"查看"或"下载"获取详细的材料内容。 我会将此信息转发给您列表中的其他设备的其他产品团队之一。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    大多数 设备都可以在线获取此信息,我建议使用John的步骤查找这些设备的此信息。 如果信息不可用,则我建议发布有关该部件的信息。  这比尝试检查每台设备更快,因为需要联系公司内的不同组。  

    您可以在 "订购和质量 "选项卡下的产品文件夹中看到此信息。 您可以单击   "质量,可靠性和包装信息"下的"查看"或"下载"获取详细的材料内容

    ADC082S021上的引线框也是TIN。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我有疑问。
    如果铅框架中使用了银,但镀层不是银(如锡),这是否意味着商品的银没有暴露?

    以下产品是否通用?
    ADC082S021CIMM/NOPB
    SN74LVC2G06DCKR
    TPD1E1B04DPYR
    TXS0102DCUT

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,镀层不允许对下方材料进行任何暴露。  

    此致

    Cynthia